This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]是否有适用于 ISO1211和 ISO1212数字输入接收器器件的可靠性 FIT 数据?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/735936/faq-is-there-reliability-fit-data-available-for-the-iso1211-and-the-iso1212-digital-input-receiver-devices

 是否有适用于 ISO1211 和 ISO1212 数字输入接收器器件的可靠性 FIT 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FIT 数据是对可靠性的测量、具体取决于集成电路的制造过程。 有关  ISO121x 系列 隔离式数字输入接收器的适用性、请参阅此主题和下表。