This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为 ISO121x 数字输入接收器器件提供 LED 状态指示灯?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/735934/faq-how-do-you-provide-an-led-status-indicator-with-iso121x-digital-input-receiver-devices

如何为 ISO121x 数字输入接收器器件提供 LED 状态指示灯?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在许多情况下、无论是在控制器侧还是在现场侧、都最好使用指示灯 LED。 它们通常与用户连接、需要进行隔离以确保操作员安全、通常与限流电阻器一起使用以保护二极管。 隔离式数字接收器的输出可根据源电压 VCC1提供不同的电流来驱动指示灯 LED。 如果现场侧有 LED 指示灯、则可以在不影响隔离的情况下将承载电流的信号路由到 PCB 内层。 有关电路板布局的更多信息、请参阅 此主题和  ISO121x 数据表。