This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220C:ISO7220C能将1.3V~5V转换成0V~3.3V吗?

Guru**** 2846300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/735246/iso7220c-iso7220c-1-3v-5v-0v-3-3v

器件型号:ISO7220C

有个项目需要用串口通讯,输入端波形电压为5V~1.3V,请问有哪款产品可以将此电压转换为3.3V~0V?

同理,反向也需要将0V~3.3V转换为0V~5V或者1.3V~5V都行;μ A

期待您的解答!感谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试将您的帖子翻译为英语、这就是它的转换方式。

    "有一个项目需要使用串行通信。 输入端的波形电压为5V~1.3V。 哪个产品可以将此电压转换为3.3V~0V?
    同样、反向也需要将0V~3.3V 转换为0V~5V 或1.3V~5V;
    期待您的回答! 谢谢!"

    我假设此译文准确描述了您的问题。 TI 拥有相当多的电压电平转换器、可用于对不同的电压信号进行电平转换。 有关合适的器件建议、请在以下链接中以英文发布您的查询。

    e2e.ti.com/.../

    如果您希望将其发布在本地语言中、则可以使用以下链接发布您的问题。

    https://e2echina.ti.com/

    如果你不能用英文完全解释我的答复,我也将把我的完整帖子翻译成中文。 谢谢你。

    此致、
    Koteshwar Rao


    嗨,μ A

    我试图将你的帖子翻译成英文,这就是它的转换方式。μ A

    “有一个项目需要使用串行通信。输入端的波形电压为5V~1.3V。哪个产品可以将此电压转换为3.3V~0V?
    同样,反向也需要将0V~3.3V转换为0V~5V或1.3V~5V;
    期待您的回答!谢谢!”

    我假设这个翻译准确地描述了你的问题。TI拥有相当多的电压电平转换器,可用于电平转换不同的电压信号。如需合适的设备推荐,请在以下链接中以英文发布您的查询。μ A

    e2e.ti.com/.../

    如果您希望将其发布在当地语言中,则可以使用以下链接发布您的问题。μ A

    https://e2echina.ti.com/

    如果你不能完全用英语解释我的回答,我也会将我的完整帖子翻译成中文。谢谢。μ A

    问候,μ A
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  我将找到 电压电平转换器, 再次感谢您!