This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:输入信号上的毛刺脉冲可能导致驱动器输出故障。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/734054/iso3086-possibility-of-driver-output-failure-caused-by-glitch-on-input-signal

器件型号:ISO3086

您好的支持团队、

我对 ISO3086有一些疑问。
ISO3086的驱动器输出是否响应驱动器输入信号上的极短时间(几 ns)干扰?  
或者是否存在由干扰引起的故障的可能性?

在我们客户的系统中、在 D 输入信号为"H"期间、ISO3086的 D 输入信号上会出现一些毛刺脉冲(大约6ns)。
从第一次毛刺脉冲的一刻起、差分输出(Y - Z)变为"L"并固定。
当 D 输入从"H"->"L"->"H"变化时、差分输出变为正常状态并输出"H"。

是否有可能发生上述现象?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔基巴纳-圣、

    ISO3086具有基于边沿的架构、可以通过这种方式响应纳秒级的快速脉冲。 客户是否曾尝试在 D 处放置一个 RC 滤波器来过滤干扰? RC 值将针对毛刺脉冲、不会影响数据传输的频率。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schulte-San、您好、

    很抱歉我迟到了。
    感谢你的建议。
    我建议客户使用 RC 滤波器来测量干扰。

    此致、
    M. Tachibana