This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]使用变压器驱动器时应使用哪些二极管?

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/734219/faq-which-diodes-should-be-used-when-using-a-transformer-driver

使用变压器驱动器时应使用哪种二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 SN650x 系列中的变压器驱动器时、我们建议使用具有低正向压降和低反向泄漏的肖特基二极管。 在高于85摄氏度的温度下、二极管中的泄漏电流会增加。 低成本肖特基整流器 MBR0520L 是低电压应用和高达85°C 环境温度的理想选择、在100mA 正向电流下具有275mV 的典型正向电压。 对于±10V 及更高的输出电压、请使用 MBR0530、该器件可提供30V 的更高直流阻断电压。对于高于85°C 的环境温度、强烈建议使用低泄漏肖特基二极管、例如 RB168M-40。 有关更多详细信息、请参阅 SN6505、SN6501和 SN6501-Q1数据表的二极管选择部分(9.2.2.3)。