This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为何使用变压器驱动器而不使用其他解决方案?

Guru**** 2813595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/734216/faq-why-use-transformer-drivers-over-other-solutions

为什么使用变压器驱动器而不使用其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用变压器驱动器可通过控制从极低电压到高达24V 及更高电压所需的输出电压来实现自由选择。 这是通过调节变压器匝数比来升高或降低不同的电压配置来实现的。 变压器驱动器还使用推挽式拓扑来实现低噪声应用。 该解决方案还允许在高功率级别(使用 SN6505器件时高达5W)下运行。 为了实现高效率、最好使用具有变压器驱动器的分立式解决方案。 (为了实现紧凑的集成解决方案、德州仪器(TI)还提供 了隔离式集成电源器件。)