This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:短路保护

Guru**** 2533960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/733370/sn6501-short-protection

器件型号:SN6501

你(们)好,先生  

我是否知道 SN6501支持无 LDO 的输出电流短路保护?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    自复位保险丝或 PTC 保险丝可能与负载串联使用、以在没有 LDO 的情况下防止短路或过载情况。 PTC 保险丝在正常运行期间具有小电阻(mOhms - Ohms)、在过载/短路期间会发热、从而膨胀内部材料、断开导通路径、直到通过断电或过载再次冷却。

    根据系统的 Vcc、SN6501可在初级侧驱动150mA 或350mA、该电流除以最大次级侧电流的匝数比"N"。

    如果您提供以下问题的信息、我们可能会选择合适的 PTC 或考虑其他保护方法:

    您希望保护的预期电流有多高? SN6501电路的匝数比和 Vcc 是多少?

    感谢您将此问题发布到 E2E、让我们找到这个解决方案!


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    为了提供具有集成电流限制的解决 方案、SN6505具有针对短路的电流钳位保护。

    请参阅上面的链接或下面的数据表表格:




    此解决方案是否更适合您的应用?



    谢谢、
    Manuel Chavez