This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540的批量

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/733012/iso1540-vol-for-iso1540

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: TCA9800

您好!

ISO1540的输出低电平实际上不是0V、如何对此进行改进?  

因为这将导致接收器错误判断音量级别。

或者您还有其他建议吗? 请提供建议。

但斯克

Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您对 ISO1540的关注。

    您能否告诉我您尝试连接 ISO1540 SIDE1的 MCU 的最大 VIL? 如果 VIL 最大阈值为0.8V 或更高、这通常是具有 CMOS 逻辑阈值的器件的情况、则 ISO1540 SIDE1应该正常工作。

    如果 VIL 最大阈值低于0.8V 且高于0.26V、则可以使用 TCA9800等 I2C 缓冲器。 请注意、TCA9800的侧面 B 包含内部上拉/电流源、因此不应添加外部上拉电阻器、而侧面 A 不包含任何内部上拉电阻器、因此需要使用上拉电阻器才能正常工作。

    请告诉我这是否有助于满足您的要求、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar、

    由于这是 PoE 应用、我们仍然需要为 I2C 总线使用隔离器。 但信号质量也是我们需要关注的问题。

    根据 MCU 规格、最大 VIL 为0.8V。 我认为这是好的。
    但是、我看到 ISO1540数据表并发现以下事项:

    1.当信号从1侧到2侧时、阶跃为0.4V (图20和33)。 当我们像这样测量信号质量时、客户会问波形是多么奇怪。 您是否有任何建议可供我们向客户解释?
    我还与其他供应商 Silicon Lab Si8600AC-B-IS 核实、它们的器件上是否存在此步骤。

    2.当信号从2侧到1侧时、Vol2为0.4V (最大值、第9页第6.9节)、我检查了其他供应商的器件、如 Silicon LAB 和 ADI、它们都无法实际输出到0V。 但我们真的想知道、这是 I2C 隔离器的缺陷吗? 这是如何导致向我们的客户解释的。


    顺便说一下、对于 ISO1540、您还会建议哪一侧连接到 MCU (I2C 主设备)、哪一侧连接到 I2C 从设备。 谢谢!


    谢谢、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您分享有关您的应用和要求的更多详细信息、这有助于我更好地了解情况。

    很高兴知道 MCU 的最大 VIL 规格为0.8V。

    由于 I2C 隔离器需要双向通道、因此隔离器需要使用两个单向通道并将其背靠背连接以实现单个双向通道。 直接背靠背连接两个单向通道会导致两个通道处于低电平状态时出现锁定情况。 因此、为了避免这种锁定情况、在 SIDE1的输出端引入了一个二极管、使 SIDE1的输出通道的低输出看起来对于 SIDE1的输入通道而言为高电平、从而避免产生锁定环路。 中所示的二极管放置方式。

    这些阈值经过精心设计、可确保只要 VOL 规格可接受且符合 ISO154x 的 VIL 规格、双向通道便可平稳运行。 我知道在 SIDE1的端口上执行一个步骤并不可取、但请注意、这完全是预期行为、电压电平处于可接受的电平。 我希望能解释为什么 SIDE1的这一步骤可能会帮助您的客户考虑可接受的行为。

    正如您在其他供应商的观察到的、这是业界实现双向功能的常见做法。 现在、要回答您列出的问题、

    无法消除阶跃输出、因为这是通道双向运行的必要条件。

    由于输出端的低侧晶体管将具有有限的压降[V (CE)]、因此很难实现真正的0V 输出。 这不仅仅是 I2C 隔离器、隔离器、MCU、ADC 等中的大多数数字通道都具有有限的输出电压。

    ISO1540的 SIDE1应连接到需要隔离的 I2C 节点(主或从)、而 SIDE2应连接到 I2C 总线。

    请告诉我,如果以上任何一点对你不清楚,谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的讲解。

    Steve