This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:ISO7742故障问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, TPD1E10B06, ISO7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730288/iso7742-iso7742-fail-issue

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件: TPD1E10B06ISO7741

请参考 QEM-CCR-1809-00743 FA 报告图8、客户想要了解哪个区域部件会损坏、RD 需要知道它才能解决隐藏的问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James!

    感谢您在 E2E 上发布问题。 ISO7742上的引脚12是2侧的输入、因此 ESD 二极管可能会因 Vcc2过压事件而受损。

    我将要求设计人员明确裸片、同时器件的完整器件型号是什么? 客户是否知道系统中的瞬态超过 Vcc2 + 0.5V?


    最棒的
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manuel,

    ISO7742DW

    最好
    苏杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    根据我们的 FA 报告和质量团队、器件的 ESD 单元受到损坏。 引脚12和16对地短路。

    我希望这对您有所帮助! 周末愉快!


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manuel,

    本地 ESD 单元、请通过图片指出、谢谢!

    最好
    苏杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我无法在上图中指出特定组件或连接、但金属熔化/烧坏。 通过使用 TPD1E10B06等外部 TVS 二极管将 I/O 或电源引脚拉至接地、可以防止 ISO7742和许多其他半导体器件的 ESD 损坏。

    此外、PTC 保险丝可与引脚串联、以在发生较长的过压事件时保护器件和 TVS 不受损坏。 您的客户希望如何防止这种损坏再次发生? 我们希望在构建此解决方案时提供帮助、而有关 ESD 电池烧坏的哪个部分的详细信息对解决方案没有好处。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manuel,

    我现在可以理解 I/O 故障情况、但客户有新的故障装置、并且只有 Vcc 引脚对地短路、请帮助解释、谢谢!

    最好
    苏杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    ESD 单元损坏是由过压事件造成的。 客户可能会无意中将器件暴露在超过每个引脚数据表额定值的电压下、从而损坏器件。

    如果器件未在 ESD 安全工作区中处理、则 ESD 损坏可能是短暂放电造成的、也可能是瞬态电压造成的。

    如果您和您的客户愿意分享原理图、我可以查看并提出建议、以帮助防止未来器件发生这种损坏。 最好的方法是了解器件所承受的所有电压均在数据表规格范围内、尤其是绝对最大值。


    我将等待您的答复。


    最棒的
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manuel、

    原理图,fyi

    PCBA1使用 C2000并 通过 ISO7741连接到 PCBA2 ST MCU 接口板、然后使用25cm 和10cm 电缆周围的 PCB 迹线。

    B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James!

    为了防止瞬态电压损坏 Vcc 引脚、可将5V TVS 二极管钳位与 CP31和 CP44并联使用。 这是首选解决方案。 也可以使用齐纳二极管钳位、但 TVS 二极管对快速瞬变的响应更快。

    下面是对原理图的两个一般性评论:

    使能引脚保持悬空是不常见的。 如果需要输出使能、应使用4.7kOhm 电阻器将其上拉至 Vcc、或将其下拉至 GND、以使每侧的输出引脚具有高阻抗。

    除了 Vcc 上的0.1uF 电容外、1uF 电容还有助于 ISO 器件响应突然的负载变化。 此解决方案的草图如下图所示:



    客户是在测试中还是在正常运行期间随机发现这些故障器件?

    如果这对您有所帮助、请予以回复。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    仅关注更多信息、上一篇文章中显示的 TVS 二极管是双向的。 可提供单向 TVS 二极管、如 ON 的5.5V ESDM1131。 单向和双向 TVS 二极管实现了相同的保护目标、为客户提供了更多选择。 这是值得考虑的、因为双向二极管对于该应用而言可能会过大。


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    该主题已有几周的时间。 我将假定客户问题已得到处理;如果不是这种情况、请回复此主题或提出新问题。

    感谢您在 E2E 论坛上发帖。


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们仍然 从客户网站上得到有关此故障问题的一些压力、因为我们没有对其进行更详细的解释。

    您能否指出  、芯片上电路/ESD I/O 二极管可能损坏的位置取决于 FA 报告? 客户希望了解更多详细信息、以便在 将来调查并防止这种情况。 请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    简而言之、调查和防止 ESD 损坏不需要更多详细信息;器件引脚仅需受到过压保护。 我将通过电子邮件跟进。


    谢谢、
    Manuel Chavez