This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:当 ISO7760而非光电耦合器+DIPIPIPM 时的应用。

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730261/iso7760-application-when-iso7760-instead-of-photocoupler-dipipm

器件型号:ISO7760

发现当使用 ISO7760而不 是光电耦合器+DIPIPIPM 时、噪声更大。
ISSO7760和 DIPIPIPM 之间没有任何组件

是否有任何建议可避免此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享有关您所面临的噪声问题的更多详细信息?
    光电耦合器输入信号阈值和要求与数字 CMOS 逻辑状态有很大不同、因此给定的电路可能以不同的方式操作这两个器件。 使用数字隔离器的良好设计可提供良好的抗噪性能、ISO77xx 器件的高隔离规格使系统更容易受到快速电压瞬变的影响。

    请务必分享有关您所面临问题的更多详细信息、以便我们更好地帮助您。 原理图、PCB 布局和波形也应有所帮助。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请务必分享有关您所面临问题的更多信息、以便我们能够帮助您解决问题。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望您能够解决您所面临的任何噪声问题、并能够在您的应用中使用 ISO7760。 我将关闭这个 E2E 主题。 如果您有更多问题、请为同一个创建新帖子。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao