This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841

Guru**** 2456630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732784/isow7841-isow7841

器件型号:ISOW7841

大家好、

我的客户想知道 Viso 是否可以连接在一起。

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    不幸的是,这是不能做到的。 一个 ISOW78xx 器件的 VISO 输出不能直接连接到另一个 ISOW78xx 器件的 VISO。

    您是否知道客户为什么要这样做? 这是用于冗余还是用于增加输出电流?


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar、

    这是为了实现冗余。 如图所示、如果第二个器件的 Viso 发生故障、则仍可由第一个器件供电。
    您能帮助我了解为何无法完成?

    此致、
    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    这与将两个稳压实验室电源输出连接在一起的情况类似。 即使两个电源的输出设置为相同的电压电平、实际上一个电源至少会比另一个电源高1mV。 这使得电压较低的电源吸收了来自电压较高的电源的所有电流、从而导致过压情况。

    与此不同、ISOW78xx 可在过流模式下连续运行、但将两个 ISOW78xx 输出连接在一起对于器件的正常运行是不可取的。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar、

    感谢您的解释。

    此致、
    杨波