This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]是否可以使用不同的电压为数字隔离器的两侧供电?

Guru**** 2942540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732656/faq-can-i-power-the-two-sides-of-a-digital-isolator-with-different-voltages

主题中讨论的其他器件:ISO7721

能否使用不同的电压为数字隔离器的两侧供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德州仪器数字隔离器可在器件两侧的建议工作条件下提供电压。 由于隔离栅将两侧分开、因此在建议的工作条件下、每侧均可独立提供任何电压。 例如、ISO77xx VCC1可提供3.3V 电压(在2.25V 至5.5V 范围内)、同时 VCC2可提供5V 电压(也在2.25V 至5.5V 范围内)。 这样、除了提供隔离外、数字隔离器还可用作逻辑电平转换器。 隔离器的两侧是独立的。 如需更多信息、请阅读 ISO7721数据表。