This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]数字隔离器上未使用的通道引脚能否保持悬空?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732667/faq-can-unused-channel-pins-on-a-digital-isolator-be-left-floating

主题中讨论的其他器件:ISO7761

数字隔离器上未使用的通道引脚能否保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字隔离器未使用通道的输入引脚可保持悬空以进行测试、但在应用中、未使用的引脚悬空会降低产品的抗噪能力。 当系统接受 EMC/抗 扰度测试时、悬空引脚特别容易拾取噪声。 为了使系统免受此类噪声的影响、最好将通道输入与其各自的默认逻辑状态绑定。

    例如,对于器件 ISO7761 (不带后缀“F”,默认为高电平状态),建议通过一个上拉电阻器(最好为4.7kΩ Ω 电阻)将未使用的信号输入引脚连接到其 VCC。 对于 ISO7761F (默认低电平状态)、建议将未使用的信号输入引脚与其 GND 相连。

    所有未使用通道的输出引脚最好保持未连接状态。