This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]没有输入信号的数字隔离器的逻辑状态是什么?

Guru**** 2811835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732669/faq-what-is-the-logic-state-of-a-digital-isolator-with-no-input-signal

无输入信号的数字隔离器的逻辑状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当数字隔离器的输入通道未通电或引脚悬空时、其各自的输出引脚将进入预定义状态(称为默认状态或失效防护状态)、该状态可以是低电平或高电平、具体取决于所选的器件。 器件型号中的后缀‘F’表示隔离器输出通道的默认状态。 例如,器件型号 ISO7721DWR 中的‘F’表示此器件的默认状态为高电平。 ‘,ISO7721FDWR 中的“F”表示此器件的默认状态为低电平。 有关更多信息、请阅读器件功能模式。