This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:CLK 引脚至 GND

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732184/sn6505b-clk-pin-to-gnd

器件型号:SN6505B

团队、

在未使用外部时钟的情况下、您是否会看到将 CLK 引脚连接到 GND 的问题?

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    由于 CLK 引脚在内部下拉、因此将 CLK 引脚接地没有问题。 此设置是否存在其他问题?


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    非常感谢您的快速回复。
    这就解决了问题、到目前为止、没有任何与 CLK 引脚相关的问题。

    谢谢、此致、
    B