This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220A:PCN 20180911000 &放大器;旧版本

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/731824/iso7220a-pcn-20180911000-old-revisions

器件型号:ISO7220A

在哪里可以找到 PCN 20180911000?

在哪里可以找到此器件 ISO7220A 的旧版本?

验证 O 和 P 之间的变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。

    我们已准备好 PCN 20180911000、 可以通过电子邮件将其发送给您。  [很抱歉、我们无法直接在线定位]。 它还提供了有关更改范围的更多详细信息。 我可以通过您在 my.ti.com 上注册时使用的电子邮件地址与您联系吗?

    也许您已经看到了这一点、但只是想分享以防万一:数据表列出了已完成 的更改[对数据表本身而非部件本身]。 这也记录在 PCN 中、您很快就可以查看该文件。 我们将在您允许通过电子邮件联系时立即发送该邮件。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhi、

    可以、您可以通过电子邮件联系我。 我最感兴趣的是最大传播延迟和脉宽变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    只需在此处做一个注释、以实现完整性。
    今天上午向您发送了一封电子邮件、其中包括 PCN 以及您要求的上述参数的详细信息。

    希望这对您有所帮助! 如果您需要我们提供更多信息、请告知我们?
    我们可以讨论并根据需要更新此主题的状态。

    此致、
    Abhi