This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:直流平衡

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821, ISO7821LLS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732018/iso7821-dc-balance

器件型号:ISO7821

大家好  

     我希望在我的设计中使用 ISO7821。  但我不知道 芯片内部是否实现了直流平衡。   我是否需要在外部实现直流平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shaobo、

    感谢您对 ISO7821的关注。
    为了确保我们所指的是同一器件、您能否确认您是要参考 ISO7821 (数字隔离器)还是 ISO7821LLS (LVDS 隔离器)? 请注意、这些器件之间存在很大差异。

    对于 ISO7821:
    该器件没有任何直流平衡要求、它将按照原样将输入数据传输到输出。

    对于 ISO7821LLS:
    该器件需要输入数据已经进行直流平衡、才能支持50Mbps 至150Mbps 之间的数据速率。 该器件的输出将与输入数据类似、并且没有执行额外的内部直流平衡。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao