This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW784x

Guru**** 2456500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/731296/isow784x

ISOW784x 等产品是否可以应用于电源栅极驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 ISOW784x。 目前、ISOW78xx 系列器件集成了隔离式直流/直流转换器以及隔离式数字通道。 由于器件中未集成栅极驱动器、ISOW 和非隔离式栅极驱动器应帮助您实现隔离式栅极驱动。

    请注意、ISOW78xx 输出支持5V 和3.3V 电压、电流高达130mA。 如果这些规格满足您的应用要求、则可以使用 ISOW +栅极驱动器进行隔离式栅极驱动。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao