This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双隔离式电源

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730798/dual-isolated-power-supply

主题中讨论的其他器件:ISOW7841

您好!

我需要4-20mA 变送器中的双输出隔离式电源、其中 o/ps 都是5V 或3.3V 或这两者之一、可提供最小100mA 的电流。

您能不能建议我使用任何部件号

此致、

Megha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Megha、

    感谢您使用我们的论坛。
    我们建议从 SN6505开始。

    它为您提供5W 和的输出功率预算
    根据变压器和整流器配置、我们可以获得多个输出。

    您是否有要共享的方框图? 基于
    其他需求(如数据隔离),则有空间使用一体化集成来进一步优化这一点
    例如 ISOW7841。

    我们的团队将跟进您的更多详细信息
    当我们星期一回到办公室时。

    谢谢,
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megha Bansode、

    正如 Abhi 所说、可以使用 TI 的 SN6505变压器驱动器设计5W 隔离式电源。 借助 LDO 或齐纳稳压器、可通过一个 SN6505电路将5V 和3.3V 电源设计在一起。 您想让我们分享包含潜在解决方案的原理图吗?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi、

    感谢您的积极回答、

    根据您的建议、我将尝试使用 SN6505的隔离式电源、我将考虑使用隔离式电源的集成数字隔离器

    谢谢您、

    Megha