This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ISO1050:ISO1050 VS ISO1042

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730485/webench-tools-iso1050-iso1050-vs-iso1042

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO1042

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好  

请问 ISO1050和 ISO1042在 CAN 通信方面的区别。

我的电路设计使用 ISO1050。 是否建议将其替换为 ISO1042?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    是的、建议将其替换为 ISO1042。

    它是一个较新的器件、具有多项改进、但从 CAN 通信的角度来看也彼此兼容。

    ISO1042的一些改进包括:更高的总线故障保护[70V]、更快的速度[高达5Mbps 的 CAN FD]、更高的隔离电压额定值[5000Vrms ]、更高的温度额定值[125C]等

    您可以在数据表和下面的产品比较链接中看到更多详细信息:
    www.ti.com/.../products.html

    www.ti.com/.../compare.html


    它还为 ESD 提供良好的保护:
    www.ti.com/.../slla419

    希望这对您有所帮助!
    谢谢、
    Abhi