This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240C:关于 EN 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730103/iso7240c-about-pull-up-resistor-for-en-pins

器件型号:ISO7240C

您好、支持团队、

我对 ISO724x 系列有一些问题。

我认为在始终启用状态下使用时、它们的 EN 引脚应固定在"H"电平。
在数据表第27页的图19、第28页的图20和第28页的图22和23中、ENx 引脚被直接上拉至 Vccx。
另一方面、在第30页的图26中、ENx 引脚通过4.7 kΩ 串联电阻上拉至 Vccx。
在 kΩ 的数据表(例如、修订版 M)中、未描述过4.7 μ s 的上拉电路。

[问题]
kΩ 直接上拉或通过4.7 μ F 串联电阻器上拉、建议使用哪种电阻器?
kΩ 需要4.7k Ω 的串联电阻器?
在哪种 kΩ 下需要一个4.7k Ω 上拉电阻器?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masanori-San、

    感谢您向我们提出上述问题并寻求澄清。 很抱歉、数据表中的原理图中的上拉电阻器使用情况有所不同。

    对于典型运行条件、上拉电阻器不会产生太大的影响。 只要符合数据表规格、是否使用上拉电阻器无关紧要。 但是、如果应用需要电源上的电压瞬变或过压电平、则上拉电阻器有助于限制流入 EN 引脚的电流。 上拉电阻器的主要目的是确保即使在某些故障条件下也没有电流流入 EN 引脚。

    1kΩ Ω 和10kΩ Ω 之间的值被认为是限制电流的好值、并且选择4.7kΩ Ω 作为中点值。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao-San、

    非常感谢您的快速回复。
    我一直认为、无论正常情况下是否存在上拉电阻器、逻辑运行都不是问题。
    这次、我了解到上拉电阻器是防止电源过压所必需的。 您的建议非常有用。

    如果可能、我会建议客户放置一个上拉电阻器。

    此致、
    M. Tachibana