This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:隔离

Guru**** 2966150 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, TIDA-00892, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730311/isow7841-isolation

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:ISOW7841、 TIDA-00892、 ISO1410

我有几个问题:

1:此隔离器能否在 RS-422网络上工作?

2 -我能否只在 RS-422网络中插入隔离器以添加隔离?  2对 RS-422_TX 和 RS-422_Rx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdel、

    ISOW78xx 系列器件隔离了数字 CMOS 通道、此外还提供隔离式直流/直流电源。 当您将 RS-422收发器与 ISOW78xx 一起使用时、您可以实现隔离式 RS-422解决方案。 为了回答您的问题、

    ISOW7841不直接驱动 RS-422总线、但可与 RS-422收发器配合使用。
    2.您的 RS-422网络可能已在每个节点中将 RS-422收发器连接到 MCU。 在 MCU 和 RS-422收发器之间插入 ISOW7841将有助于您实现隔离式 RS-422解决方案。

    请务必查看以下使用 ISOW78xx 实现隔离式 RS-485收发器的 TI 参考设计。 由于 RS-485和 RS-422之间的原理图保持大致相同、因此您可以使用 TIDA-00892作为应用的参考。 谢谢。

    www.ti.com/.../TIDA-00892


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有能够驱动 RS-422/RS-485信号电平的隔离器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adbel、

    是的、我们确实做到了。 我们有一些隔离式 RS-485收发器、它们将数字隔离器和 RS-485收发器集成到单个封装中。 有关这些产品的更多详细信息、请访问以下链接。 列出的所有 RS-485收发器也可用于 RS-422应用。 请注意、这些器件不集成电源、因此需要从外部为 VCC1和 VCC2供电。

    www.ti.com/.../products.html

    在上述器件中、ISO1410是我们最新的隔离式 RS-485收发器之一、可提供最佳隔离规格、最佳 EMC 和其他性能改进。 如果您对这些问题有任何疑问、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说 RS-485到 RS-485隔离(无 TTL 电平)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdel、

    我看到您正在寻找 RS-485总线隔离器、而不是隔离式 RS-485收发器。 遗憾的是、我们没有能够独立隔离总线的单芯片解决方案。

    最常见的做法是隔离通信节点处的总线、大多数通信节点通常具有 MCU。 因此、与 RS-485总线隔离器相比、通常会找到隔离式收发器。 我同意、在某些情况下、用户可能希望使用设备来隔离 RS-485总线、例如使用中继器、可以使用下面 TI 设计中描述的方法来解决此类情况。

    www.ti.com/.../TIDA-00333

    希望这符合您的要求、如果您有任何问题、请告诉我。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao