This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:ISO7760成功案例

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730185/iso7760-iso7760-succeed-cases

器件型号:ISO7760

您能不能提供一些 ISO7760成功案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有许多使用 ISO7760来隔离 IPM 模块的三相伺服电机驱动器客户。 该器件还主要用于具有高密度输入/输出通道的工厂自动化应用。 由于数字隔离器系列 ISO77xx 满足许多应用的隔离要求、因此该器件也用于各种其他应用。

    请描述一下您希望将 ISO7760用于什么应用? 您是否有任何问题或疑虑想让我们澄清您的问题? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao