This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:施加直流电压的情况

Guru**** 2457320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/727151/iso7842-when-dc-voltage-applied-case

器件型号:ISO7842

您好!

下面介绍了施加直流电压时的等效直流电压、而不是交流电情况。  VIOWM 的 DWW 封装案例中有一个规格2828VDC。 我们认为直流规格是否与交流峰值电压相等? 例如、VISO 为5700Vrms。 在本例中、5700 x 1.414=8060VDC?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    我就此与我们的团队专家进行了讨论。 下面是一个摘要:

    从技术上讲,VISO 规范(5.7kv RMS)和 VIOTM 规范(8000 V 峰值)持续60秒。
    -对于 DWW 封装、根据数据表的额定直流性能为28V。
    -我们的直流性能相当强。 内部数据显示、直流性能要高于标准/优于交流性能、因此这应该是可以的。

    --
    话虽如此、您能告诉我们更多相关背景信息吗?
    是否有需要8000V 直流工作电压的应用? 预期寿命是多少?

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhi-San、您好!
    感谢您的回答。 指定为 Vrms 的值仅为 VIOWM 和 VISO、因此我们可以说直流电比交流电强。
    如果直流电压比交流电弱、则存在一个问题、因为直流电压始终施加相同的电压、因此会对交流电进行循环、此时电压周期较低、但电压更高。
    工作电压为1500V DC。 我稍后可能会在较新的帖子中向您询问一些问题。
    此致、
    渡边俊弘