This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:封装尺寸位于何处?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/728237/iso7741-q1-where-are-the-package-dimensions-located

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7741

我在数据表中找不到它们、PDF 封装文件仅包含3D 工程图、没有.bxl 文件可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    很抱歉、您无法从其数据表中找到 ISO7741-Q1的封装相关信息。 数据表通常包含详细的封装信息、对于 ISO7741-Q1、似乎该数据最近才丢失。 感谢您向我们报告这一点、我将与相应的团队一起尽快解决这一问题。

    同时、请参阅 ISO7741非 Q1数据表、其中包含所有封装信息、该信息将类似于 ISO7741-Q1。 查看 ISO7741数据表后、如果您仍有任何疑问、请随时联系我们。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao