This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:未使用的引脚处理

Guru**** 2457330 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/726905/iso7742-q1-unused-pin-handling

器件型号:ISO7742-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7742

大家好、团队、

ISO7742未使用的引脚应发生什么情况? 对于当前项目、仅使用两个通道、我们应该如何处理未使用的引脚? 输入连接到 GND 还是将其保持开路?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    此问题已在另一个 E2E 帖子中得到解决、请在下方找到 E2E 帖子的链接。 请注意、这适用于所有 TI 数字隔离器。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../712939


    此致、
    Koteshwar Rao