This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:进行 UL1577 VISO 测试时泄漏电流

Guru**** 2457320 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/726789/iso7842-leak-current-when-ul1577-viso-test

器件型号:ISO7842

您好!

是否可以知道 VISO=5700Vrms 测试期间的泄漏电流?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    1TΩ ISO7842的 RIO 在典型工作条件下将大于1TΩ μ A、因此您可以估计泄漏电流小于10nA (=5.7kV/μ s)。 由于在 VISO 测试中仅应用5.7kVrms 60秒、因此该电流也仅在60秒内观察到。 当工作电压低于1kVrms 时、泄漏电流将小于2nA。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao