This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:更换光耦合器

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/726368/iso1212-to-replace-the-opto-coupler

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: AM26C31

ISO 伙计们、

是否可以使用 ISO1212替代电机驱动器应用上的光耦合器、如下所示?

该图显示了 PLC 和伺服电机驱动器之间的公共接口。

这意味着 ISO1212需要满足 AM26C31线路驱动器的输出特性!

此外、WW 中是否有任何类似的应用或成功案例?

交流逆变器

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    ISO1212可用于替代 类似应用的光耦合器、但输入侧的差分信号需要大于10V。  AM26C31 似乎无法提供此级别的差分信号。 此处提供了一份技术手册 、其中介绍了 ISO121x 在电机驱动器中的应用。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte