This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:CAN#39;t 通过 EMI 测试

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/725463/isow7841-can-t-pass-emi-test

器件型号:ISOW7841

你(们)好,先生

我知道 ISOW 系列存在 EMI 问题、需要特殊的布局。

如果 我在一个电路板中添加更多这样的器件、问题是否难以解决?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您关注 ISOW。
    ISOW 对集成在 ISOW 中的直流/直流转换器的开关频率实施扩频调制、因此频率扩展到频带、而不是单个频率。 因此、不同器件的频率通常不是相同的频率、因此它们不会直接累加。

    多个器件产生的总辐射可能略高于单个器件、但不会直接乘以器件数量。

    我希望这能澄清你的要求。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao