This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741FDW EFT 测试失败

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/707711/iso7741-iso7741fdw-eft-test-failed

器件型号:ISO7741

降级器、

我们的客户使用 ISO7741FDW 进行 EFT 测试、但结果是输入 FAU_A 没有低电平、 但 ISO7741F 的输出 FAULT_A 具有大约1us 的高电平。下面是他的测试 设置和波形。 请给我一些建议吗?谢谢

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kailyn、

    EFT 在电路中的哪个位置被引入? 此外、我在阅读示波器截图时遇到了困难、因为它们使用不同的语言。 我假设紫色通道为 FAU_A、蓝色通道为 FAULT_A 是这样吗? 此外、每个通道的每分段电压是多少?

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kailyn、

    我一段时间没有听到你的声音。 您是否能够解决此问题?

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    很抱歉耽误你的回答。 紫色通道为 FAU_A、蓝色通道为 FAULT_A  我也没有收到客户的回复。 很抱歉打断您。  非常感谢。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kailyn、

    还可以。 我现在要关闭这个线程。 如果您需要进一步的帮助、请创建新主题。 谢谢!

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    之前购买 TI 的 ISO7741FDW 芯片、现在我们已应用于 SiC 驱动器板、但在脉冲群(EFT)实验中遇到了一些问题、难以帮助分析、谢谢。

    下图是相应器件的方框图。

        

    进行 EFT 时、测量的波形如下。

    初级侧 FAULT_A (3个通道)和相应的栅极输出(2个通道)

     

     

     

    二次侧 FAU_A (3个通道)和相应的栅极输出(2个通道)

     

     

     

    初级侧3.3V 电源(3个通道)和相应的栅极输出(2个通道)

     

     

     

    4.次级5V 电源(3个通道、相对于栅极接地、芯片接地相对于栅极为-2V)和相应的栅极输出(2个通道)

      

     

    5.初级侧使能(3个通道)和相应的栅极输出(2个通道)。 使能信号端子通过电阻上拉至电源

      

     

     

    从上图中可以看出、发送到 ISO7741F 的信号 FAU_A 在 EFT 时未被拉低、但 ISO7741F 的 FAULT_A 在一段时间内呈现低电平。 此问题的原因是什么? ? 我还没有找到原因、所以我想问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所发布的波形看起来像是 OCA 和 FAULT_A 之间的比较。 您可以确认这一点吗? 您是否能够同时提供 FAU_A 和 FAULT_A 的示波器截图? 如果它们不同且 FAU_A 存在噪声、请尝试在 RC 远高于50ns 的隔离器输入端添加 RC 滤波器。 是否有关于隔离器应用的任何信息?

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一段时间没有听到您的声音、希望您已经解决了您的问题。 如果没有、请打开新主题、我们将继续提供帮助。

    尊敬的、
    卢卡斯