This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]隔离式 RS-485器件需要哪种瞬态保护?

Guru**** 3006700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713419/faq-what-kind-of-transient-protection-do-you-need-with-isolated-rs-485-devices

隔离式 RS-485器件需要哪种瞬态保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离式 RS-485器件上的瞬态保护取决于终端系统中预期的干扰类型(例如静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)或浪涌)以及所需的保护级别。  TI 的隔离式 RS-485收发器产品系列 将在集成收发器总线终端上针对浮动隔离接地提供一定程度的内部瞬态保护。 除此之外、通过适当的系统设计、您还可以使用隔离栅为这些瞬变提供高阻抗。 如果您不希望系统中出现差动瞬变,并测试 相对于终端设备接地的所有瞬变,则将保护性接地(PE)连接到隔离收发器的逻辑侧将会导致  所有高压瞬变都通过隔离栅发生。 将 PE 连接到逻辑侧可能会省去瞬态电压抑制(TVS)二极管或脉冲保护电阻器等外部组件。

    下图展示了使用 ISO1410增强型瞬态保护的这些技术。