This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]何时需要在 RS-485总线上进行端接、以及系统的优点和缺点是什么?

Guru**** 2658695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713418/faq-when-do-you-need-termination-on-an-rs-485-bus-and-what-are-the-advantages-and-drawbacks-to-the-system

何时需要 RS-485总线上的终端、系统的优点和缺点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在大多数 RS-485应用中、终端电阻器与电缆的特性阻抗相匹配、以防止信号反射。 端接电阻器应放置在 RS-485电缆的每一端。 在一些短距离通信情况下、网络将在没有终端电阻器的情况下正常运行、但终止线路是所有应用的最佳做法。 终端电阻器的缺点是电阻产生的直流损耗、这会导致系统中的功率损耗增加。 然而、即使存在这一缺点、终端电阻器仍然是大多数应用的理想选择。