This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是失效防护偏置、如何为其进行设计?

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713417/faq-what-is-fail-safe-biasing-and-how-do-you-design-for-it

什么是失效防护偏置、如何为其进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了符合 RS-485标准、接收器输出必须 在差分输入(VID)大于200mV 时生成逻辑高电平、 并且在 VID 小于-200mV 时必须输出逻辑低电平。 但是、您可以在以下三种情况下生成无效输出:

    • 开路总线条件、例如电缆损坏或连接器断开。
    • 短路总线条件、例如电缆绝缘击穿、使双绞线短路。
    • 当总线上没有驱动器主动驱动时、出现的空闲总线状态。

    在任何这些情况下、对于已终止的传输线路、RS-485接收器 VID 将为零、非故障安全接收器输出将是不确定的。

    失效防护偏置为空闲总线提供差分电压、以将接收器保持在逻辑高电平。 如果不考虑失效防护偏置、端接电阻器可以将总线电压降低至0V、从而导致输出或信号振荡不正确。 您可以通过使用电阻器网络和 RS-485收发器来设计失效防护偏置。 TI 的隔离式 RS-485收发器 都集成了失效防护]  ,适用于开路、短路或空闲总线情况,因此无需外部电路即可实现此功能。