This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]隔离式 RS-485的速度与长度相关性是多少?

Guru**** 2811505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713416/faq-what-is-the-speed-vs-length-correlation-for-isolated-rs-485

隔离式 RS-485的速度与长度相关性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号速率(速度)和电缆长度之间存在反比关系。 确切的关系取决于电缆本身的电阻和电感。 在构建 RS-485网络时、电缆的选择与收发器一样重要、以确保在必要的距离内进行可靠通信。 下面是信号速率与电缆长度相关性的图形表示。 图中的区域3显示了最大电缆长度、与信号速率无关;在曲线的该区域中、电缆的直流电阻会导致信号衰减并限制最大通信距离。 区域2说明了由传输线路损耗引起的信号速率和电缆长度之间的反比关系、这种损耗会随着电缆长度的延长而增加。 在区域1中,您可以忽略传输线路损耗;驱动器的上升和下降时间决定了最大数据速率的主要限制。 RS-485标准建议的最大信号速率为10Mbps;但是,使用当今的技术,信号速率可高达50Mbps。