This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]您可以将多少个节点连接到 RS-485总线?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713412/faq-how-many-nodes-can-you-connect-to-an-rs-485-bus

您可以将多少个节点连接到 RS-485总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了估算可能的最大总线负载数量、RS-485指定了一个单位负载(UL)的假设项、表示大约12kΩ Ω 的负载阻抗。 电信行业协会/电子工业联盟(TIA/EIA) RS-485标准规定最多可将32个 UL 添加 到 RS-485总线中。 节点的 UL 由输入电压的最坏情况比率除以泄漏电流计算得出、如公式1所示:

           

    确定节点的 UL 后,方程式2计算节点的最大数量:

     

    TI 的 大多数隔离式 RS-485收发器 的 UL 为1/8,这使 RS-485总线上最多有256个节点。

    有关 UL 和可连接至 RS-485总线的节点数的详细信息,请参阅模拟应用学报文章 “RS-485单元负载和最大总线连接数”。