This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]何时需要隔离 RS-485总线?

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713410/faq-when-is-isolating-an-rs-485-bus-necessary

何时需要隔离 RS-485总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    隔离可防止系统两个部分之间的直流电(DC)和不需要的交流电(AC)、同时仍可实现这两个部分之间的信号和电源传输。 隔离通常可保护电气元件或人员免受危险的电压和电流浪涌的影响;为人类安全而隔离称为增强型隔离。 隔离可防止节点之间的公共接地回路远距离通信。 隔离还允许接地电位差远高于 RS-485标准建议值的节点之间进行通信。