This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:关于总电流消耗

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713209/iso7721-about-total-current-consumption

器件型号:ISO7721

你(们)好

以下电流适用于每个 VCCx。

它的最大值为1.6mA。

因此、包括 VCC1和 VCC2在内的总电流消耗必须翻倍  

总 电流消耗将为3.2mA (= 1.6mA x 2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您的理解是正确的。 每个 ICC1和 ICC2的最大值为1.6mA、总电流将是这两者的总和、在本例中、[1.6mA]的两倍]= 3.2mA。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao