This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为隔离式 RS-485节点生成隔离式电源?

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713421/faq-how-do-you-generate-isolated-power-for-an-isolated-rs-485-node

如何为隔离式 RS-485节点生成隔离式电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多种方法可为隔离式 RS-485节点生成隔离式电源;最佳解决方案取决于具体的应用需求。

    一种选择是使用变压器驱动 器,如 TI 的 SN6501,它在推挽配置下运行,次级侧有变压器和可选低压降稳压器(LDO)(图1)。  SN6501 能够 提供高达1.5W 的功率来提供隔离式电源。 该器件可灵活用于几乎所有应用、因为变压器和匝数比可为电源提供必要的隔离额定值和输出电压。     如果您需要为其他器件提供隔离式电源、则可以使用 SN6505代替 SN6501提供高达5W 的输出功率。 SN6505具有额外的保护特性、例如过载和短路、热关断、软启动和压摆率控制、可实现稳健的解决方案。

    图1:  使用  SN6501为 ISO1410提供隔离式电源

    空间受限型应用的另一个选择是 ISOW14x2系列器件、它在小外形集成电路(SOIC)-20封装中提供信号和电源隔离以及集成 RS-485收发器。 这种组合非常紧凑;不需要变压器;而且易于认证。 如  需更多信息、请参阅 ISOW1412在线产品文件夹中提供的所有文档。

    图2:使用  ISOW1412的具有集成信号和电源的隔离式 RS-485