This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:未使用通道的连接

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/712939/iso7761-connections-for-unused-channels

器件型号:ISO7761

您好!

如果未使用 ISO7761的任何通道、应如何进行连接?  

连接到 GND、上拉还是 NC? 相关通道的输入和输出端?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caglar、

    对于未使用通道的输入引脚、将其悬空不是一个问题、但我们建议将其连接到其默认状态、以避免任何噪声拾取。 例如、对于器件 ISO7761 (默认为高电平、不带后缀"F")、建议通过上拉电阻器(通常为4.7kΩ Ω)将输入引脚连接到 VCC。 对于 ISO7761F (默认为低电平)、建议将输入引脚连接到 GND。

    对于未使用通道的输出引脚、最好将其保持悬空。 如果您对此有任何疑问、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao