This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:ESD 二极管规格

Guru**** 2385470 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/710405/iso7742-esd-diode-spec

器件型号:ISO7742

您好!

根据8.4.1、  

您能否为 ESD 二极管提供最大平均正向整流电流

(请参阅下图、以红色框标出。)

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您使用 E2E。 图8.4.1中给出的 ESD 二极管主要用于 ESD 保护和钳位、不建议通过 这些二极管传递连续电流。 施加高于其各自 VCC 的 INx 会违反 INx 引脚的绝对最大额定值、如下所示、因此通过 ESD 二极管传递连续电流将违反器件的绝对最大额定值。

    这些 ESD 二极管旨在满足6kV HBM ESD 要求。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Koteshwar

    标有绿色框架、它具有985欧姆来限制电流、但不保护 ESD 二极管。

    我遇到问题、针脚12和16损坏。  

    因此、我们需要知道规格。

    还是必须添加额外的电阻?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您分享与您所面临问题相关的其他信息。 您是对的、985Ω Ω 串联电阻器用于限制流入 INx 引脚的电流。
    由于 ESD 二极管不是为连续运行而构建的、因此我们不会根据连续电流规格来描述它们的特性、我也没有数字可供您引用以保证该规格。 我想说、即使在几个小时内10mA 的连续电流也会降低 ESD 二极管在 ESD 保护方面的效率。

    为了更好地解决您的问题并找到引脚12和14损坏的根本原因、请与我们分享以下信息、以便我们可以尝试为您提供帮助。

    您的最终应用是什么?ISO7742在应用中的使用方式如何?
    请向我们分享原理图以供审核。
    3.请描述您何时发现 OUTA (引脚14)和 INC (引脚12)损坏? 您在设备损坏之前执行了哪些测试?
    4.如果您有与问题相关的波形、请分享。

    请分享尽可能多的信息、让我们了解您的申请、以帮助您解决根本原因。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    请帮助我提供上述要求的信息、以便我可以尝试解决您的问题。 如果您已经解决了该问题、请告诉我、以便我可以关闭此 E2E 帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao