This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:数字隔离器的时基故障率

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/712003/iso7762-fit-rate-of-digital-isolators

器件型号:ISO7762

尊敬的团队:

是否可以获得我们的数字隔离器(在本例中为 ISO7762)的时基故障率?

http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 上的在线工具 未提供此组件的结果。

数据表中提到 隔离栅使用寿命大于40年、但整个器件又如何?

谢谢、致以诚挚的问候

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    很抱歉、可靠性工具目前不支持隔离器、请在下面找到 ISO7762的可靠性数据。

    MTBF:2.50E+09
    时基故障率:0.4
    会议级别:60%
    使用温度:55°C

    对于总体器件寿命鉴定、我们遵循标准行业惯例、鉴定测试包括 HTOL、HAST 等。 这些测试不会直接转换为特定的寿命、但在整个行业中被认为是令人满意的。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koteshwar、
    非常感谢快速回答!
    此致
    Martin