This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:ISO7720FDWVR RTM

Guru**** 2583325 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/709519/iso7720-iso7720fdwvr-rtm

器件型号:ISO7720

您好!

以下 ISO7720FDWV 封装的最新版本和样片计划何时发布?

SOIC DWV (8) ISO7720F (默认输出状态=低电平)

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    感谢您使用 E2E 论坛并关注 ISO7720FDWV。
    器件预计将于8月发布、我建议您在8月中旬左右检查器件状态、以了解 ISO7720产品页面上的样片和 RTM 状态。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar:

    感谢您的快速回复。

    我期待 ISO7720FDWV 的发布。

    此致、
    Seishin