This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:启动期间的行为

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/707006/iso7710-behavior-during-start-up

器件型号:ISO7710

尊敬的团队:

我们的客户希望在输入模块中使用 ISO7710。 前端由输入供电、这意味着它将打开和关闭。 输出/另一侧@ VCC2持续开启。

我在参考帖子中看到、由于默认输出为高电平、因此在启动期间输出可能会提供一些脉冲。 因此、根据我的理解、在这些情况下、使用 F 版本可能更好。

您能否确认这不是问题?

 如果 VCC1缓慢上升、是否存在寄生干扰或任何启动振荡的风险?

您是否还有关于启动时间的更多信息? 我在另一个帖子中看到了最大值 启动时间为180us。 我们是否有这方面的典型值?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    感谢您使用 TI E2E。

    为了确保我正确理解您:

    在您的荒芜之地、VCC2处于开启状态、VCC1将上升。 如何连接 IN1? 在启动期间它是低电平还是使用 VCC1斜升?

    您是否还有关于启动时间的更多信息? 我在另一个帖子中看到了最大值 启动时间为180us。 我们是否有这方面的典型值?
    我可以更好地估计您特定条件下的启动时间。 180us 是绝对最大值 如果您能为我提供有关电源电压、斜坡时间和环境温度的一些详细信息、我可以为您提供启动时间的估算值。

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、
    非常感谢您的支持。

    快速总结我们讨论的离线内容:当 VCC1上升时、预计不会出现毛刺脉冲。
    已确认、如果 VCC1斜升(条件:VCC2 = PU 且 IN =低电平)、输出将保持默认状态。 如果是 ISO7710、则默认为高电平。 ISO7710F 默认为低电平。

    此致
    Martin