This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:用于 TPS2373's TPH/TPL/BT 引脚以隔离 LED

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/706032/iso1212-use-in-tps2373-s-tph-tpl-bt-pin-to-isolate-led

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他部件:TPS2373ISO1211

尊敬的专家:

我的客户使用我们的 TPS2373和 TPL/TPH/BT 引脚需要隔离 LED 指示灯。 但 TPS2373数据表(P33)建议他们使用照片进行隔离。 您能否帮助检查 ISO121x 是否适合此应用? 如果是、您能否帮助提供包括连接以及 Rthr 和 Rsense 值的参考电路。 非常感谢您的帮助。

P.S VC 为12V。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Polly、

    我正就此事与另一位专家进行磋商。 我现在有一些问题。 Vdd 也是12伏吗? 次级侧的电压是多少?

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的卢卡斯:

    感谢您的回复。
    VDD 是 POE 输入、因此它将是40-57V。 它们在次级侧具有5V 电压。 谢谢你。

    此致、
    Polly Chung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polly、

    下面是使用 ISO1211隔离 LED 的原理图。 ISO1212与之类似、但具有2个通道。 此外、请务必根据数据表为此应用选择合适的 Rthr 和 Rsense。

    卢卡斯