This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:可靠性报告

Guru**** 2384390 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/706361/iso7742-reliability-report

器件型号:ISO7742

您能否向我的客户提供 MCD、MSDS 和 SGS 的可靠性报告?

网站上只有安全报告。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您向 E2E 提出问题! 抱歉、我不熟悉这些首字母缩略词。 您能否详细说明您要查找的报告?

    这些信息可能包含在我们针对 ISO7742所做的各种认证中。 您可以在 ISO7742产品文件夹的"技术文档"选项卡上的"更多文献"下找到 ISO7742的认证。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的客户希望获取以下数据。

     

    McD:材料成分声明

    MSDS:材料安全数据表

    和 SGS/CTI/RoHS 相关报告。

     

    请对此提供支持、谢谢。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的澄清! 您能否提供完整的 TI 可订购器件型号? ISO7742是系列器件型号。 该器件有多种不同的封装。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISO7742FDWR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian!

    可通过此链接找到 ISO7741FDWR 的材料成分。

    我已将 SGS 报告发送到您的电子邮件帐户。  

    遗憾的是、我们无法提供材料安全数据表。

    此致、

    Dan