This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241C:适用于 SDA 的 ISO7241

Guru**** 2794705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2388, ISO1540, ISO7241C, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/704494/iso7241c-iso7241-for-sda

器件型号:ISO7241C
主题中讨论的其他器件:TPS2388ISO1540ISO7741

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们看到 TPS2388的 SDA 是2个引脚(SDAI 和 SDAO)。 我们能否使用 ISO7241等正常隔离器?

由于其他论坛中有类似的主题、因此看起来需要使用 iso1540。

https://e2e.ti.com/support/isolation/digital_isolators/f/1013/t/663106

但 TI FAE 为我们发布了参考原理图、即使用 ISO7241C。

48端口 PSE + MSP430.pdf (已删除附件)

那么、它让我们感到困惑。

请帮您检查一下。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    感谢您使用 E2E 论坛并关注 ISO7241。

    我浏览了您所提到的 E2E 帖子以及您所附的由 TI 提供的原理图。 请注意、ISO7241是一款具有单向通道的数字隔离器、不能通过背对背连接这些通道来将其转换为双向、如您之前提到的 E2E 博文中所述。

    如原理图中所述、数字隔离器可与其他外部组件配合使用、从而将两个单向通道转换为一个双向通道。 请参阅以下文档、其中介绍了如何使用数字隔离器实现 I2C 通道。

    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    另请注意、ISO7241是我们较旧的器件系列之一、我建议使用 ISO7741 (或 ISO77xx 系列中的任何器件)来满足您的大多数隔离要求。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao