This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:用于 USB 5V 隔离的 SN6505A

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, LP3878-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/674610/sn6505a-sn6505a-for-usb-5v-isolation

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件:TPS25200LP3878-ADJ

1) 1)我需要5V、0.5A、4kV 隔离式直流/直流电源来驱动 USB 2.0 VBUS 引脚。

这适用于医疗应用、因此需要4KV 电压、但布板空间有限。

我能否在变压器的输出端使用较小的 LDO、而不 是 SN6505评估板上的 TPS76728-EP?

我假设在接地端之间测试了4kV、因此输出端的 LDO 应该正常。

2) 2)由于我们需要0.5A 的电流限制、因此我使用的是 PTC 和 TPS25200。

将 TPS25200放在系统侧(隔离式)而不是线路侧是否更好?

我们也可以使用具有输出电流限制的 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 LDO 输入需要大于10V、我想使用 LP3878-ADJ。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。

    1) 1)是的、您可以在变压器的输出端使用物理尺寸更小的 LDO。 LDO 在输出端提供额外的调节、但变压器可提供从输入5V 电源到输出5V 电源域的电隔离。 因此、选择不同的 LDO 是可以的、不会影响隔离额定值。


    2) 2)这里的好消息是、您在技术实施方面确实有多种选择。 需要记住的一点是、了解您需要以多快的速度启动电流限制。 这种方法以及尺寸和成本可以帮助您确定要选择的选项。

    PTC 保险丝在高电流流入时会根据发热情况触发、因此通常需要几毫秒的时间;PTC 数据表中规定了实际反应时间、您可以根据需要选择器件。

    此外、您确实可以使用具有内置电流限制的 LDO。 这可能会更快地对电流限制事件做出反应(微秒级)。

    我查看了 LP3878-ADJ;输入电压变为16V (良好)、静态电流较高、但有一个关断引脚可以很容易地使其小于10uA、因此这也很有帮助。 它可以提供800mA 电流输出、典型电流限制为1.3A (短路)。
    为了涵盖 UB 2.0操作(需要500mA)、您可以选择任何在正常操作期间提供>=500mA 的 LDO、然后将限值略高于此限值。

    此致、
    Abhi