This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:关于低成本数字隔离器

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/673280/iso7421-about-lower-cost-digital-isolator

器件型号:ISO7421
主题中讨论的其他器件:ISO7721

尊敬的支持团队:

客户正在采购低成本数字隔离器、规格要求如下所示、 它似乎 是现场 ISO7421上最接近的解决方案、但它具有高可靠性、因此我们是否有成本更低的较新解决方案?

1.3.3V/5V 电源

2.支持 RS232/485, 速度>=1Mbps

隔离电压>=1kV

4.-40~85度。

5、2通道、1TX 1RX。  

6.约1美元的费用。  (音量高于100k/y)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    ISO7721符合上述要求、从性能和成本的角度来看、它将是客户应用的最佳选择。


    此致、
    Koteshwar Rao