This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:3.3V (Vcc)->5V (Viso)模式

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/672878/isow7841-3-3v-vcc---5v-viso-mode

器件型号:ISOW7841

尊敬的 TI 团队!
在表2"电源配置"中显示了一些工作模式。 但不建议在电源3.3V (Vcc)-> 5V (Viso)时进入模式。
在这种模式下、我可以预期出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    由于3.3V 至5V 转换需要升压操作、ISOW7841当前不支持此操作。 如果您仍然在此电压配置下运行器件、您可能会看到器件在室温下针对小负载工作、但对于其他负载、输出可能会开始下降到低于数据表规格限制的电压。 在整个负载、整个温度范围和整个器件范围内都不能保证此功能。


    此致、
    Koteshwar Rao