This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:ISO7740传输信号丢失问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/670752/iso7740-iso7740-transmission-signal-loss-problem

器件型号:ISO7740

TI ISO7740隔离器无法正常工作、信号丢失、而 SILONLAB si8645ba 可以正常工作。 请帮助分析原因

注意:传输是脉冲信号、信号速率:30MHz、GND_F 电压变化幅度-40V-0V、频率:50kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bunney、

    您能否告诉我正在应用的30MHz 信号的脉冲宽度是多少?
    ISO7740要求脉宽至少为10ns、而对于 Si8645、脉宽为其数据表中的5ns。 我认为这是数据丢失的一个可能原因。 请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

     脉冲宽度>10ns,  

    查看我的图的原理图。 第一组信号可以完全传输、但缺少三组信号。

    此问题不应与脉宽有关。

    它是否与叠加在 GND_F 悬空接地上的负电压干扰相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bunney、

    关于最小脉冲宽度冲突的可能性、如果脉冲宽度略高于10ns、则可能有一些脉冲通过、有些可能不通过。

    负电压干扰似乎不是问题、但我仍想对此有更多了解。 您能否告诉我这种负电压干扰的压摆率是多少?

    您能告诉我 VCC1和 VCC2使用的十进位值是多少?
    您能否告诉我们、是否仅在一个器件/PCB 上发现了此问题、或者是否在多个器件/PCB 上发现了此问题?
    如果您可以分享我们的原理图和观察到的任何测试波形、也会很有用? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉冲宽度>20ns、

    该负电压干扰的压摆率:50V/us

    Vcc1:3.3V Vcc2:3.3V

    在多个器件/PCB 上观察到这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bunney、

    Koteshwar 还想知道去耦电容器的价值。 它们是否安装在正确的位置? 请参阅数据表的第9.2.2节。

    您能否布置一个同时显示信号和接地噪声的双通道示波器图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去耦电容器的值为0.1uF。

    双通道示波器图:通道1:信号 通道2:GND_F

    右侧信号波:

    错误的信号波:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢示波器图!

    有趣的是、即使根本没有 GND 噪声信号、脉冲序列也会损坏。

    Hhm、您是否使用全新的 ISO7740检查过这种情况?

    Kai